我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys island 的目標環境是什麼?可以使用它的最壞情況是什麼?

重要細節:為了 EMC 性能,TeSys island 必須連接到金屬 DIN 導軌(鍍鋅鋼優於鋁)。
該 DIN 導軌必須接地。 TeSys island 設備的污染等級為 2。
根據安裝指南,設備設計為在 40 攝氏度環境、50% 濕度、80% 負載下全天/每天運行的條件下使用 10 年。
工作溫度可低至 -10C 或高達 60C(降額)。根據使用的其他方面,
這些設備可能不一定能在這些條件下持續運行 10 年。有關操作條件的更多詳細信息,
請參見安裝指南的“環境特性”部分。
URL:https://www.se.com/ww/en/download/document/8536IB1902ZH/