我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys Island 啟動器模塊可以在直流應用中使用嗎?有直流額定值嗎?
不可以,TeSys island 模塊不能用於直流應用,至少不能用於需要測量電流或充當過載保護繼電器的任何場景。
電流傳感器測量 dI/dt(變化的電流)並將其積分,以找到 RMS 電流,直流負載的 dI/dt 為 0。
這在直流負載的情況下不起作用,因此不允許在直流應用中使用。