我们今天能为您提供什么帮助?

我可以透過 GV2AF3 將 GV2L 直接安裝在 TeSys island 上嗎?

通常不會,有兩個原因。
首先:TeSys island 設備必須採用 DIN 導軌安裝到金屬 DIN 導軌上,
以便接地。通常使用 GV2AF3,GV 已安裝在TeSys D 接觸器懸空下方。
其次:安裝指南明確指出,出於散熱原因,GV和Starter之間必須留出10cm的空間。
然而...
如果您將 GV2AF3 倒置安裝,使 GV 從安裝面板偏移,並且island本身仍然安裝在 DIN 導軌上,
那麼它的物理安裝就可以了。
散熱仍然是一個限制因素,因此已經對以下兩種組合進行了測試,
並且在所有其他操作條件下(50C、最小佈線尺寸等),熱性能是可以接受的,有餘量:
使用 TPRST009 和 GV2L14 的 400V/4kW(標稱值 8.5A 或更低)
使用 TPRST025 和 GV2L20 的 400V/5.5kW(標稱值 11.5A 或更低)