我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys island在配置中添加VIM模塊並下載到BC後,在Island配置中不顯示,無法進行能量監控

根據以下要求,當 Island 和 Avatar 電源類型不匹配時,不允許進行能量監控:
                                    3 phase island                                                  1 phase island
3 phase Avatar   Energy monitoring allowed, only with avatar voltage == island voltage          Energy monitoring not allowed
1 phase Avatar   Energy monitoring allowed, with any avatar voltage,                         Energy monitoring allowed, only with avatar voltage == island voltage                                                        

當Island在 VIM 上作為單相電源硬接線時,我們不應該允許對三相 Avatar 進行能量監控(這將是無意義的數據)。
因此,在這種情況下,VIM 模塊將從配置中顯示錯誤,並且當 VIM 從配置中刪除時,也不允許進行能量監控。