我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22系列緩啟動器在端子啟動情況下,如何通過端子進行故障復位?

ATS22端子啟動一般是通過LI1,LI2啟動停止,可以將LI3設為故障復位功能。在“IO”菜單中將“LI3”參數設為“rSt”。
然後LI3和緩啟上的+24V端子接通,即可實現故障復位。
但是需要注意,並不是所有的故障都能通過端子復位,有些比較嚴重的故障比如相序顛倒PIF、短路故障SCF等,還是需要通過緩啟斷電複位。