ATV320變頻器如何實現端子正反轉?
ATV320變頻器可透過端子,通訊和遠端影像終端等方式正反轉,以下以端子控制為例介紹正反轉設定; 1,如果conf---full---I-O-中的tcc(2/3線控制)設定的是2c(2線控制), 則LI1端子是正轉,反轉控制端子可以在conf---full ---I-O-中的rrs(反轉分配)中設置,例如使用LI2端子控制反轉,則將rrs設定為LI2。 2,如果conf---full---I-O-中的tcc(2/3線控制)設定的是3c(3線控制), 則LI1端子是停止,LI2端子是正轉,反轉控制端子也是在conf---full---I-O-中的rrs(反轉分配)中設置,例如使用LI3端子控制反轉,則將rrs設為LI3。
發佈於: 施耐德電機Taiwan
需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。