ATV320*C與ATV320*B有哪些不同
ATV320*C與ATV320*B的主要差異如下: 1. 供電電壓及功率範圍不同 ATV320*C包含單相200-240V供電(0.18KW-2.2KW) 三相200-240V供電(0.18KW-15KW) 三相380-500V供電(0.37KW-15KW) 三相525-600V供電(0.75KW-15KW) ATV320*B包含單相200-240V供電(0.18KW-2.2KW) 三相380-500V供電(0.37KW-15KW) 2. 外型不同,尺寸不同,ATV320*C緊湊型,ATV320*B書本型(由於外觀不同,會涉及到端子位置,通訊介面外置,附件安裝方式不同) 3. 通訊模組和速度偵測模組插槽不同,ATV320*B本體整合了通訊模組和速度偵測模組接口,ATV320*C加適配器VW3A3600擴充通訊模組或速度偵測模組介面。
發佈於: 施耐德電機Taiwan
需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。