我们今天能为您提供什么帮助?

LXM23DU04M3X和BCH0602O12A1C 替代型號

直接替換為:
LXM28AU04M3X和BCH2LD0431CA5C組合:
— 單相電源電壓200/240 VAC或三相200/240 VAC,50/60 Hz
— 額定轉矩1.27 Nm
— 最大峰值扭矩3.81 Nm
— 額定速度3000 RPM
- 0.4 Kw電機額定值
- 0.27 kgcm2電機轉動慣量(無煞車)
不能將參數從舊驅動器複製到新驅動器。必須將它們手動輸入到新的LXM28驅動器中。