我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer上載時報上載編輯工程失敗可能是什麼原因?

FAQ

可能的原因如下:

1.Runtime版本問題,如果軟體的Runtime版本低於觸控螢幕中的Runtime版本,可能導致上載失敗,例如Vijeo Designer的版本為SP8,而觸控螢幕的中的Runtime版本為SP12。

2.觸控螢幕下載時未下載原始碼,導致無法上載,需要注意,下載時需要勾選包含編輯工程。

FAQ1

3.電腦系統版本問題,建議安裝win7 64位元專業版系統或win10 64位元專業版系統,win11可能導致報此錯誤。

4.下載時未勾選運行時允許乙太網路下載和上載

FAQ2