我们今天能为您提供什么帮助?

ATV600和ATV900變頻器出現代碼STO

STO不是故障代碼。 這是變頻器的狀態。
這代表安全扭矩關閉功能已啟用。
驅動器未在STOA或STOB端子上檢測24Vdc。


解決方式:
1.測量+24到COM之間的24Vdc以驗證內部電源。
2.如果+24端子上不存在24 Vdc,則測量PA+與PC — 之間的直流電壓 — 以檢查直流匯流排電壓。
3.確認出廠時安裝的+24至STOA和STOB之間的跳線已牢固連線。 如果安裝了安全電路,則跳線被移除。 檢查安全電路(如有)的連續性。
4.確保漏極/源極開關處於源極位置。
5.重新建立STOA和STOB上的電壓後,如果沒有活動的運行命令,則變頻器狀態將恢復為RDY,或者如果啟用了運行命令,則恢復為NST。 要清除NST,請刪除運行命令。