Programming a digital input for fault reset on an ATS480 softstart?
Navigate under Menu 4 inputs/outputs menu.
Find Di3 and DI4 assignments.
The preferred input can be programmed as fault reset (LIRSF). This will allow the device to clear a detected error with the toggle of a contact made between DI3 or DI4 to 24V terminal.
發佈於: 施耐德電機Taiwan
需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。