我们今天能为您提供什么帮助?

Back-UPS ES型號BE750G / BE750G-CN和BE750G-LM的基本故障排除步驟是什麼?

問題:

Back-UPS ES型號BE750G / BE750G-CN和BE750G-LM的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

APC Back-UPS ES,

環境:

BE750G、BE750G-CN、BE750G-LM,所有序列號

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:
問題和可能原因Solution
Back-UPS無法開啟
Back-UPS未開啟。按電源開啟按鈕。
Back-UPS未連線到市電電源,牆上插座沒有市電電源,或者市電電源正出現電壓降或過壓狀況。確保電源線牢固地連線至牆上插座,並且牆上插座上有市電可用。如果適用,檢查確認牆上插座已開啟。
電池未連線。連線電池。請參閱使用者手冊第2頁上的「連線電池」。  如果Back-UPS沒有市電且電池已連線,則可以啟動冷啟動。按住「Power On(開機)」按鈕不放,直到Back-UPS發出兩聲蜂鳴。
Back-UPS亮起,更換電池LED指示燈閃爍,裝置發出持續聲音
電池已斷開。請參閱使用者手冊第2頁上的「連線電池」。(990-3952C)
連線的裝置掉電
Back-UPS過載情況已發生。移除連線到插座的所有非必要裝置。一次只能將一個裝置重新連線到Back-UPS。
Back-UPS電池已完全放電。將Back-UPS連線到市電電源,讓電池充電8小時。
PowerChute軟體已因電源故障而關閉。這是正常的Back-UPS運行模式。
連線的裝置不接受Back-UPS的步進近似正弦波形。輸出波形適用於電腦和外圍裝置。它不適用於電機驅動裝置。
Back-UPS可能需要維修。請聯絡APC技術支援團隊獲取更深入的故障排除。
通電LED指示燈亮起,並且Back-UPS每30秒發出4次蜂鳴聲
Back-UPS正在電池模式下運行。Back-UPS以電池電源正常運行。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。市電恢復時,電池將重新充電。
電源接通LED指示燈每秒閃爍一次,而Back-UPS每秒鐘發出蜂鳴聲
Back-UPS電池的剩餘運行時間大約為兩分鐘。Back-UPS電池接近總放電狀態。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。市電恢復時,電池將重新充電。
建築物線路故障LED指示燈亮起
建築物接線存在電擊危險,必須由具備資質的電氣人員來糾正。請勿操作Back-UPS。請叫有資質的電工來糾正建築佈線故障。
Back-UPS的電池運行時間不足
電池未充滿電。
電池壽命即將耗盡
並且應該被替換。
在電池充滿電量時,將Back-UPS連線到市電16小時。隨著電池老化,運行時間能力會降低。如要訂購更換電池,請通過網站www.apc.com聯絡APC。
從Back-UPS到網路/DSL/數據機/FAX的連線丟失
沒有來自的網路/DSL/傳真/數據機訊號
備份。
斷電期間,網際網路連線會丟失。
確認牆壁插座的資料線已連線至
Back-UPS上相應的埠。
將市電電源線從數據機連線到其中一個
Back-UPS上配有備用電池+浪湧保護插座。