我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
影片:Back-UPS ES型號BE850M2、BN900M/BN900M-CA的基本故障排除步驟是什麼?
問題:

Back-UPS ES型號BE850M2、BN900M/BN900M-CA的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

APC Back-UPS ES,

環境:

BE850M2, BN900M, BN900M-CA

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:
問題和可能原因Solution
Back-UPS無法開啟
Back-UPS未開啟。按電源開啟按鈕。
Back-UPS未連線到交流電源,牆上插座沒有交流電源可用,或者交流電源出現電壓下降或過壓狀況。確保電源線牢固地連線至牆上插座,並且牆上插座上有交流電源。如果適用,檢查確認牆上插座已開啟。
Back-UPS亮起,電源按鈕綠紅交替顯示,裝置發出持續聲音
·電池斷開。

·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
·拔下交流電源並參閱第1頁上的「連線電池」一節。

·請參閱「電池更換」一節。 更換電池為RBC17
連線的裝置掉電
Back-UPS過載情況已發生。
移除連線到插座的所有非必要裝置。一次只能將一個裝置重新連線到Back-UPS。請給電池充電24小時,以確保其充滿電。如果仍出現過載情況,請更換電池。
Back-UPS電池已完全放電。 將Back-UPS連線至交流電源,讓電池充電10小時
PowerChute軟體已因斷電而關閉。這是正常的Back-UPS運行模式。
連線的裝置不接受Back-UPS的步進近似正弦波形。輸出波形適用於電腦和外圍裝置。它不適用於電機驅動裝置。
Back-UPS可能需要維修。請聯絡APC技術支援團隊獲取更深入的故障排除。
電源按鈕呈綠色,每2秒閃爍兩次
Back-UPS正在電池模式下運行。 Back-UPS以電池電源正常運行。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。當交流電恢復時,電池將重新充電。
電源按鈕快速連續綠燈閃爍。
Back-UPS電池的剩餘運行時間大約為兩分鐘。Back-UPS電池接近總放電狀態。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。市電恢復時,電池將重新充電。
建築物線路故障LED指示燈亮起
建築物接線存在電擊危險,必須由具備資質的電氣人員來糾正。請勿操作Back-UPS。請叫有資質的電工來糾正建築佈線故障。
Back-UPS的電池運行時間不足
·電池未充滿電。

·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
將Back-UPS連線到交流電源達10小時,同時電池充滿電。

註:隨著電池電量耗盡,運行時間能力會降低。請參見故障排除,以訂購更換電池。
警報持續點亮,UPS關閉
· UPS使用電池,連線負載超出UPS的額定負載。

· UPS使用交流電源,且線上過載狀況在較長時間內未得到解決。
關閉UPS。斷開所有裝置的連線。開啟UPS,然後逐個重新連線裝置。
警報持續點亮;插座正常,但電源按鈕呈穩定琥珀色。
UPS使用交流電源,但連線裝置的功率超出UPS的額定功率。如果電力中斷隨時發生,UPS可能無法為連線的裝置供電。只要有交流電源,插座的電源就不會中斷。斷開裝置與UPS的連線,直到負載小於UPS的額定輸出。
USB充電緩慢
使用UPS的USB充電器對裝置進行充電的速度低於裝置的原始USB充電器裝置所消耗的功率取決於其與USB電池充電規格1.2的相容性。相容裝置比不相容裝置消耗更多的電力。
USB充電停止,電源接通LED交替亮起綠色琥珀色
USB埠檢測到短路或檢測到故障。斷開電纜和裝置與USB埠的連線。電源按鈕變為綠色後,USB充電將繼續。如果電源按鈕呈綠色琥珀色,請與APC技術支援聯絡。
UPS和插座已關閉,但UPS每30秒持續發出蜂鳴兩次(安靜報警模式),或每4秒持續發出蜂鳴一次(完全報警模式)

在這種情況下,電壓不足以關閉UPS,但是不足以啟動UPS和給插座供電。但電壓足以給UPS充電。
使用「快速靜音」將報警靜音。一旦交流輸入電壓恢復至正常範圍,UPS將回歸正常運行模式