我们今天能为您提供什么帮助?

Back-UPS BE500G3 / BE700G3 / BE900G3 / BE1050G3的基本故障排除步驟是什麼?


問題:
Back-UPS BE500G3 / BE700G3 / BE900G3 / BE1050G3的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:
APC Back-UPS BE500G3 / BE700G3 / BE900G3 / BE1050G3

環境:
所有序列號

原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。

解析度:
使用下表解決次要安裝和操作問題。
如需獲得有關複雜UPS問題的幫助,請聯絡客服中心,網址為https://www.apc.com/us/en/support/
問題和可能原因Solution
Back-UPS無法開啟
Back-UPS未連線到交流電源,牆上插座沒有交流電源可用,或者交流電源出現電壓下降或過壓狀況。確保電源線牢固地連線至牆上插座,且牆上插座提供交流電源。如果適用,確保牆壁插座已開啟。
Back-UPS亮起,電源按鈕呈綠色和紅色交替亮起,裝置發出持續聲音
·電池斷開。
·電池壽命即將耗盡,應予以更換。
·拔下交流電源並參閱使用者手冊第1頁上的連線裝置
連線的裝置掉電
Back-UPS過載情況已發生。移除連線到插座的所有非必要裝置。
將裝置逐個重新連線到Back-UPS。請給電池充電24小時,以確保其充滿電。如果過載狀況依然存在,請更換電池。
Back-UPS電池已完全放電。將Back-UPS連線至交流電源,讓電池充電10小時。
連線的裝置不接受Back-UPS的步進近似正弦波形。輸出波形適用於電腦和外圍裝置。它不適用於電機驅動裝置。
Back-UPS可能需要維修。請聯絡SEIT技術支援
電源按鈕呈綠色亮起,每2秒閃爍兩次
Back-UPS正在電池模式下運行。Back-UPS以電池電源正常運行。儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。當交流電恢復時,電池將重新充電。
電源按鈕快速綠色閃爍
Back-UPS電池的剩餘運行時間大約為兩分鐘。電池接近完全放電狀態。儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。當交流電恢復時,電池將重新充電。
建築物線路故障LED亮紅燈
建築物接線存在電擊危險,必須由具備資質的電氣人員來糾正。請勿操作Back-UPS。請叫有資質的電工來糾正建築佈線故障。請參閱FA189817瞭解更多資訊。
Back-UPS的電池運行時間不足
·電池未充滿電。
·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
將Back-UPS連線到交流電源達10小時,同時電池充滿電。隨著電池老化,運行時間能力會降低。要訂購更換電池,請參閱使用者手冊第2頁上的電池更換
警報持續點亮;插座正常,但電源按鈕照明不亮
UPS使用交流電源,但連線裝置的功率超出UPS的額定功率。如果發生斷電,UPS可能無法為連線的裝置供電。只要有交流電源,插座的電源就不會中斷。斷開裝置與UPS的連線,直到負載小於UPS的額定輸出。
警報持續點亮,UPS關閉
UPS使用電池,連線負載超出UPS的額定負載。關閉UPS。斷開所有裝置的連線。開啟UPS,然後逐個重新連線裝置。