我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Back-UPS RS BR1000G型號的基本故障排除步驟是什麼?

問題:

Back-UPS RS BR1000G型號的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

APC Back-UPS RS

環境:

BR1000G,所有序列號

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:

問題 可能原因Solution
Back-UPS無法開啟裝置未連線市電。確保裝置牢固地連線至交流電源插座。
斷路器已脫扣。斷開非必要裝置與裝置的連線。復位斷路器。一次僅重新連線一個裝置。如果斷路器再次脫扣,則斷開導致脫扣的裝置。
內部電池未連線。連線電池。
市電輸入電壓超出範圍。調整傳輸電壓和靈敏度範圍。
裝置在市電中斷期間不提供電源。確保重要裝置未插入SURGE ONLY插座。斷開裝置與僅浪湧電源插座的連線,然後重新連線到電池備用插座。
裝置在連線到市電電源的同時依靠電池電源運行。插頭已部分拉出牆上插座,牆上插座已無法再接收市電電源,或者斷路器已跳閘。確保插頭完全插入牆上插座。用另一台裝置檢查壁式插座是否通電,以確保其為市電電源。
裝置正在執行自動自檢。無需任何操作。
市電輸入電壓超出範圍,頻率超出範圍,或波形失真。調整傳輸電壓和靈敏度範圍。
裝置未提供預期的備份時間。備用電池插座可能已滿負載或未正確載入。斷開非必要裝置與備用電池插座的連線,並將裝置連線至僅浪湧插座。
最近,由於斷電,電池已放電,且未完全充滿電。對電池盒充電16小時。
電池已到達其可用壽命的末尾。更換電池(APCRBC123)。
更換電池指示燈亮起。電池已到達其可用壽命的末尾。更換電池(APCRBC123)。
過載指示燈亮起。連線到裝置的裝置所消耗的功率超出裝置所能提供的功率。斷開非必要裝置與備用電池插座的連線,並將裝置連線至僅浪湧插座。
系統故障指示燈亮起,所有前面板指示燈均閃爍。存在內部故障。通過將LCD上顯示的編號與相應的故障資訊相匹配(請參見系統故障),確定顯示哪些內部故障資訊,然後與APC技術支援聯絡。
系統故障:
  • F01 — 電池上過載
  • F02 — 電池上輸出短
  • F03 — 電池供電Xcap過載
  • F04 — 夾具短路
  • F05 — 充電器故障
  • F06 — 繼電器焊接
  • F07 — 溫度
  • F08 — 風扇故障
  • F09 — 內部故障
某些插座未通電。受控插座的電源已有意關閉。確認正確的外圍裝置已連線到受控插座。如果不需要此功能,則禁用節能主電源插座和控制插座。
受控插座
未供電,即使主站裝置未處於休眠模式。
主電源插座閾值設定不正確。當主電源插座發出訊號通知受控電源插座關閉時,調節閥值。


錯誤代碼

錯誤代碼描述故障排除

F01

電池上過載關閉Back-UPS。斷開非必要裝置與備用電池插座的連線,並開啟Back-UPS。
F02電池上輸出短關閉Back-UPS。斷開非必要裝置與備用電池插座的連線,並開啟Back-UPS。
F03電池供電Xcap過載使用者無法更正故障F03-F09,請與SEIT技術支援部門聯絡以獲取幫助。
F04卡扣短
F05充電故障
F06繼電器焊接
F07溫度
F08風扇故障
F09內部故障