Back-UPS RS BR1300G / BR1500G型號的基本故障排除步驟是什麼?
問題:
Back-UPS RS BR1300G / BR1500G型號的基本故障排除步驟是什麼?
產品線:
APC Back-UPS RS,
環境:
BR1300G、BR1500G、所有序列號
原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。
解析度:
Back-UPS RS BR1300G / BR1500G型號的基本故障排除步驟是什麼?
產品線:
APC Back-UPS RS,
環境:
BR1300G、BR1500G、所有序列號
原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。
解析度:
| 問題 | 可能原因 | Solution |
| Back-UPS無法開啟 | 裝置未連線市電。 | 確保裝置牢固地連線至交流電源插座。 |
| 斷路器已脫扣。 | 斷開非必要裝置與裝置的連線。復位斷路器。一次僅重新連線一個裝置。如果斷路器再次脫扣,則斷開導致脫扣的裝置。 | |
| 內部電池未連線。 | 連線電池。 | |
| 市電輸入電壓超出範圍。 | 調整傳輸電壓和靈敏度範圍。 | |
| 裝置在市電中斷期間不提供電源。 | 確保重要裝置未插入SURGE ONLY插座。 | 斷開裝置與僅浪湧電源插座的連線,然後重新連線到電池備用插座。 |
| 裝置在連線到市電電源的同時依靠電池電源運行。 | 插頭已部分拉出牆上插座,牆上插座已無法再接收市電電源,或者斷路器已跳閘。 | 確保插頭完全插入牆上插座。用另一台裝置檢查壁式插座是否通電,以確保其為市電電源。 |
| 裝置正在執行自動自檢。 | 無需任何操作。 | |
| 市電輸入電壓超出範圍,頻率超出範圍,或波形失真。 | 調整傳輸電壓和靈敏度範圍。 | |
| 裝置未提供預期的備份時間。 | 備用電池插座可能已滿負載或未正確載入。 | 斷開非必要裝置與備用電池插座的連線,並將裝置連線至僅浪湧插座。 |
| 最近,由於斷電,電池已放電,且未完全充滿電。 | 對電池盒充電16小時。 | |
| 電池已到達其可用壽命的末尾。 | 更換電池(APCRBC124)。 | |
| 更換電池指示燈亮起。 | 電池已到達其可用壽命的末尾。 | 更換電池(APCRBC124)。 |
| 過載指示燈亮起。 | 連線到裝置的裝置所消耗的功率超出裝置所能提供的功率。 | 斷開非必要裝置與備用電池插座的連線,並將裝置連線至僅浪湧插座。 |
| 系統故障指示燈亮起,所有前面板指示燈均閃爍。 | 存在內部故障。 | 通過將LCD上顯示的編號與相應的故障資訊相匹配(請參見系統故障),確定顯示哪些內部故障資訊,然後與APC技術支援聯絡。 |
| 系統故障: |
| |
| 某些插座未通電。 | 受控插座的電源已有意關閉。 | 確認正確的外圍裝置已連線到受控插座。如果不需要此功能,則禁用節能主電源插座和控制插座。 |
| 受控插座 未供電,即使主站裝置未處於休眠模式。 | 主電源插座閾值設定不正確。 | 當主電源插座發出訊號通知受控電源插座關閉時,調節閥值。 |
發佈於: 施耐德電機Taiwan
已中斷
已中斷
已中斷
已中斷