我们今天能为您提供什么帮助?

Back-UPS Connect移動電池M12USWH / M12USWH-CA的基本故障排除步驟是什麼?

問題:

Back-UPS Connect移動電池M12USWH / M12USWH-CA的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

APC Back-UPS Connect

環境:

M12USWH, M12USWH-CA

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:
問題和可能原因 Solution
問題:移動電源包無法充電。
PC處於休眠模式。 從休眠模式喚醒PC。
溫度已超出推薦的使用溫度範圍。 停止使用移動電源包,直至其處於正確的溫度範圍內。
  • 工作溫度32°F- 104°F(0°C-40°C)
充電線發生故障 仔細檢查充電線纜是否正常工作。 清潔微型USB埠,以防出現障礙物。
問題:移動電源包無法給某些裝置充電。
移動電源包未通電。
按下移動電源包上的電源按鈕。
移動電源包的剩餘容量較低。 對移動電源包充電。
移動電源包的自動負載檢測功能檢測到沒有負載,並已關閉裝置電源。 按下移動電源包上的電源按鈕。
移動電源包無法識別或檢測到與其連線的裝置。 移除連線的裝置。開啟裝置,重新連線每台裝置(一次一個)。某些裝置可能需要專用充電線。 此裝置隨附的電纜是標準資料電纜。
流動裝置已超載USB埠或在連線到移動電源包的流動裝置中發生短路。 當USB埠遇到過載或短路等錯誤時,移動電源包所有的LED都會閃爍。如果未移除該錯誤,則移動電源包將在30秒後進入安全模式。如要禁用安全模式,請斷開移動電源包的所有裝置,按下電源按鈕或將移動電源包連線到USB充電器(如同在充電一樣)。
移動電源包的壽命已過期或已檢測到故障。 如果檢測到系統故障,請聯絡您當地的施耐德電機經銷商APC或施耐德電機服務機構授權APC。