我们今天能为您提供什么帮助?

Back-UPS Connect型號BGE90M / BGE90M-CA的基本故障排除步驟是什麼?

問題:

Back-UPS Connect型號BGE90M / BGE90M-CA的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

APC Back-UPS Connect

環境:

BGE90M, BGE90M-CA

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:
問題和可能原因Solution
問題:Back-UPS無法開啟
Back-UPS未開啟。按電源開啟按鈕。
Back-UPS未連線到交流電源,牆上插座沒有交流電源可用,或者交流電源出現電壓下降或過壓狀況。確保電源線牢固地連線至牆上插座,並且牆上插座上有交流電源。如果適用,檢查確認牆上插座已開啟。
問題:Back-UPS亮起,更換電池LED指示燈閃爍,裝置發出持續聲音
·電池斷開。

·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
連線電池。請參閱使用者手冊第1頁上的「連線電池」。如果Back-UPS未接收到交流電源且電池已連線,則可以啟動冷啟動。按住「Power On(開機)」按鈕,直到Back-UPS發出兩聲蜂鳴音。
  • BGE90M/BGE90M-CA = APCRBC106
問題:連線的裝置掉電
Back-UPS過載情況已發生。
移除連線到插座的所有非必要裝置。一次只能將一個裝置重新連線到Back-UPS。
Back-UPS電池已完全放電。 將Back-UPS連線至交流電源,讓電池充電8小時
連線的裝置不接受Back-UPS的步進近似正弦波形。輸出波形適用於電腦和外圍裝置。它不適用於電機驅動裝置。
Back-UPS可能需要維修。請聯絡APC技術支援團隊獲取更深入的故障排除。
問題:電源接通LED指示燈亮起,且Back-UPS每30秒發出4次蜂鳴
Back-UPS正在電池模式下運行。 Back-UPS以電池電源正常運行。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。當交流電恢復時,電池將重新充電。
問題:電源接通LED指示燈每秒閃爍一次,而Back-UPS每兩秒發出一聲蜂鳴。
Back-UPS電池的剩餘運行時間大約為兩分鐘。Back-UPS電池接近總放電狀態。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。市電恢復時,電池將重新充電。
問題:Back-UPS的電池運行時間不足
·電池未充滿電。

·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
在電池充滿電量時,使Back-UPS保持交流電源連線16小時。

註:隨著電池電量耗盡,運行時間能力會降低。請參見故障排除,以訂購更換電池。
  • BGE90M/BGE90M-CA = APCRBC106
問題: USB充電緩慢
使用UPS的USB充電器對裝置進行充電的速度低於裝置的原始USB充電器裝置所消耗的功率取決於其與USB電池充電規格1.2的相容性。相容裝置比不相容裝置消耗更多的電力。
問題: USB充電停止,電源接通LED指示燈呈琥珀色亮起
USB埠過載或遇到錯誤。斷開裝置與USB埠的連線。 當LED變為綠色時,USB充電將恢復。如果該指示燈仍然呈琥珀色,請與SEIT技術支援聯絡。