Smart-UPS SCL500RM1U / SCL500RM1UC / SCL500RM1UNC的基本故障排除步驟是什麼?
問題:
Smart-UPS SCL500RM1U / SCL500RM1UC / SCL500RM1UNC的基本故障排除步驟是什麼?
產品線:
APC Smart-UPS SCL500RM1U / SCL500RM1UC / SCL500RM1UNC
環境:
所有序列號
原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。
如需獲得有關複雜UPS問題的幫助,請聯絡客服中心,網址為https://www.apc.com/us/en/support/
| 問題和可能原因 | Solution |
| UPS不會開啟或沒有輸出。 | |
| 裝置未開啟。 | 按一次ON(開)鍵開啟UPS。 |
| UPS未連線至交流電源。 | 確保電源線牢固地連線到裝置和交流電源。 |
| 輸入斷路器已脫扣。 | 請減少UPS負載。斷開非必要裝置的連線,並復位斷路器。 |
| 裝置顯示非常低或無輸入交流電壓 | 聯絡有資質的電工以糾正接線問題 |
| 電池聯結器插頭未牢固連線。 | 確保所有的電池連線都是安全的。 |
| 檢測到內部UPS錯誤。 | 請勿嘗試使用UPS。關閉UPS並將其從交流電源上拔下。請聯絡APC客戶服務中心以獲取幫助。 |
| 裝置無法遠端接通。 | 在UPS關閉且交流電源連線的情況下斷開網路電纜連線時,過一段時間,UPS將自動進入節電模式。點選電源按鈕喚醒UPS並啟用其遠端控制功能。 |
| UPS在連線到輸入交流電源的情況下使用電池運行。 | |
| 輸入斷路器已脫扣。 | 請減少UPS負載。斷開非必要裝置的連線,並復位斷路器。 |
| 輸入線路電壓非常高、非常低或者失真。 | 將UPS移至不同電路上的不同電源插座。使用交流電壓顯示器測試輸入電壓。如果連線裝置可以接受,則降低UPS靈敏度。 |
| UPS間歇發出蜂鳴聲。 | |
| UPS運行正常。 | 無。UPS有助於保護互聯裝置 |
| UPS不提供預期的備份時間。 | |
| UPS電池因最近斷電而電量低,或接近使用壽命到期。 | 對電池充電。在長時間斷電後,電池需要重新充電,且當電池經常投入使用或在高溫下運行時,其損耗會更快。如果電池壽命即將耗盡,即使電池錯誤指示燈未亮起,仍考慮更換整個UPS。 |
| UPS出現過載現象。 | 檢查UPS負載顯示。拔下不需要的裝置,如印表機。 |
| 顯示屏介面LED相繼閃爍。 | |
| UPS已通過軟體或選配的附件卡遠端關閉。 | 無。當交流電源恢復時,UPS將自動重啟。 |
| 錯誤LED亮起。UPS顯示錯誤資訊並持續發出蜂鳴聲。 | |
| 檢測到內部UPS錯誤。 | 請勿嘗試使用UPS。關閉UPS並立即聯絡客戶服務中心。 |
| 電池錯誤圖示亮起,並且UPS每五小時發出一分鐘的蜂鳴聲。 | |
| 電池電量低。 | 讓電池充電至少四個小時。然後,執行自檢。如果充電後問題仍未解決,則更換整個UPS裝置。 |
| 電池錯誤圖示閃爍,UPS每2秒發出一聲蜂鳴。 | |
| 電池未正確連線。 | 確保電池聯結器連線牢固。 |
| UPS顯示現場接線錯誤消息。 | |
| 檢測到的接線錯誤包括缺少接地、相線與中性線極性反接和中性線電路過載。 | 如果UPS顯示現場接線錯誤,請具備資質的電工檢查建築接線。(僅適用於120 V裝置。) |
發佈於: 施耐德電機Taiwan
活動
活動
需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。