我们今天能为您提供什么帮助?

Compatibilidad de los sensores de falla de arco de otras marcas con el PowerLogic A125

Problema:

¿Se pueden utilizar sensores de arco eléctrico de otros fabricantes con el relé de protección contra arco eléctrico PowerLogic A125?

Producto:

Relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125

Entorno:

Aplicaciones en  tableros electricos baja y media tensión que utilicen PowerLogic A125 para la protección frente a arcos eléctricos.

Causa:

Los sensores de arco eléctrico son componentes críticos para la detección rápida y fiable de incidentes de arco eléctrico. Están diseñados con características eléctricas específicas, disposiciones de cableado y ajustes de sensibilidad que coinciden con la lógica interna del relé y las funciones de supervisión. El uso de sensores no especificos para el producto puede dar lugar a incompatibilidad, funcionamiento incorrecto o fallo del sistema de protección.

Resolución:

Los sensores para este producto son propietarios y específicos, y no se recomienda mezclar o utilizar otras marcas de sensores porque el relé necesita salidas y configuraciones específicas. Se sugiere que los clientes contacten con los fabricantes específicos para que puedan proporcionar las opciones disponibles dentro de su gama de productos.

Para el PowerLogic A125, Schneider Electric ofrece sensores dedicados como VA1 DA y VA1 EH en diferentes versiones (apantallados, sin halógenos, con longitudes de cable de 6 m o 20 m).

Consulte en el apartado Información de pedidos del manual los códigos comerciales disponibles, en el siguiente enlace: https://www.se.com/us/en/download/document/A125_EN_M_01A/