什麼樣的漏電斷路器適合電路中有變頻器?
由於漏電保護器, 是利用 零相CT (ZCT) 去偵測, 變頻器的特性容易讓漏電保護器 誤動作而跳脫, 建議斷路器下加上漏電模組, 感度電流可以調整至 200mA 以上
{}
由於漏電保護器, 是利用 零相CT (ZCT) 去偵測, 變頻器的特性容易讓漏電保護器 誤動作而跳脫, 建議斷路器下加上漏電模組, 感度電流可以調整至 200mA 以上
請參考附件"20140320 施耐德瓦斯斷路器 GCB內部SF6氣體總重量說明"
The designation of cooling types of the oil distribution transformers depend on the fire point of the oil being used in the transformer. Mineral oils are symbolized with "O" since their...
使用AP963或AP9631之前,必須設置一些基本參數,本文介紹如何通過COM Port配置AP9630或AP9631。 配置步驟如下: 使用APC網管卡附帶的940-0299通訊線進行配置: 1.使用940-0299通訊線連接電腦和UPS。 2.如該電腦的通訊阜(連接940-0299通訊線)正被APC軟體PowerChute Business Edition或其他程式使用,請關閉相關程式。...
無需付費,請至施耐德官網註冊您的信箱帳號,即可啟用軟體
Issue Register list for Modbus communication Product Line PM5110, PM5330, PM5340, PM5560, and PM5563 Environment Power Meter Communications Modbus Register List Cause PM5000 series register list is...
Issue A users credentials fail to authenticate in Application Configuration Utility > Application Services Host: Citect connection unavailable. Note: Citect runtime must be running to perform this...
SCF3是接地短路故障 可能原因: 1.變頻器輸出線上的分佈電容的存在,將會對地產生漏電流,IGBT的開關頻率越高,電纜越長,產生的漏電流越多,從而觸發SCF3故障。 2.動力電纜的對地絕緣由於人為原因或老化因素的影響受到破壞,導致漏電流增大,觸發SCF3故障。 3.電機繞組受潮、過熱老化,引出線和接線盒內絕緣不良,也會觸發SCF3故障。...
邊緣運算具有數據徵集與控制的功能、可以儲存高頻寛需求的內容,並且能更接近終 端用戶的應用程式。邊緣運算被插建到一個網際網路或專用網路的邏輯端點上,做為 更大雲端運算體系的一部分。