Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    KNX - технология будущего

    Управлям зданием с использованием технологий будущего

  • Default Alternative Text

    KNX в жилых домах

    Обеспечиваем комфорт в домашних условиях

  • Default Alternative Text

    KNX в отелях

    Пятизвёздочный уровень комфорта, безопасноти и эффективности

  • Default Alternative Text

    Выгода с KNX

    Сделаем бизнес ваших клиентов прибыльным

    Мобильность с InSideControl

    Приложение InSideControl от Schneider Electric  превращает смартфоны и планшеты в нечто большее, чем просто пульт дистанционного управления функциями автоматизации здания.

    Независимость и мобильность

    Mobility-with-InSideControl-IC-560x170
    Смартфоны и планшетные компьютеры всё шире используются в повседневной жизни. Сегодня считается само собой разумеющимся, что человек может проверить свой электронный почтовый ящик и "погулять" в Интернете прямо на ходу, с помощью мобильного устройства. Приложение InSideControl от Schneider Electric развивает эту тенденцию и превращает смартфоны и планшеты в нечто большее, чем просто пульт дистанционного управления функциями автоматизации здания. Усовершенствуйте KNX и обеспечьте более высокий уровень комфорта!

    Полный контроль – всегда и везде
    Предложите своим клиентам опцию мобильного управления функциями автоматизации здания: приложение InSideControl превращает смартфоны и планшеты в удобные пульты дистанционного управления функциями здания, которые можно использовать дома или в офисе. Приложение InSideControl позволяет достичь максимального уровня комфорта с системой KNX. Управление освещением и температурой, запуск выполнения различных сцен, визуализация энергопотребления – вот лишь некоторые из возможностей InSideControl.

    Малое усилие, большой результат

     
    Идёт ли речь о частном жилом доме или о небольшом офисном здании, об установке новой или модернизации существующей системы KNX – нет более быстрого способа внедрения мобильного управления зданием. Просто установите и сконфигурируйте IP-шлюз KNX InSideControl, загрузите приложение InSideControl, и ваша современная система управления зданием готова к использованию. Удобно вам, ещё более комфортно вашим клиентам!

    KNX: современное управление зданием без проблем

    KNX-InSideControl-IP-Gateway-IC-550x180
    Это очень легко! Благодаря приложению InSideControl от Schneider Electric, организовать мобильное управление зданием – легче лёгкого! Просто подключите в шкафу IP-шлюз KNX InSideControl к шине KNX, установите бесплатное приложение InSideControl и выполните конфигурирование с помощью программы InSideControl Builder от Schneider Electric. Теперь вы можете легко управлять всеми функциями автоматизации здания со своего смартфона или планшетного компьютера – без серверов, затрат на лицензию и вообще каких-либо усилий.

    Бесплатное приложение
    Приложение InSideControl совместимо с большинством операционных систем, используемых в смартфонах и планшетах, и работает на общих платформах. 

    Особенности приложения InSideControl:
    - Совместное или раздельное управление системами освещения и ОВиК (HVAC);
    - Создание приятной атмосферы посредством регулировки параметров освещения;
    - Сценарии для удобного управления различными ситуациями в повседневной жизни;
    - Настройка и получение уведомлений;
    - Энергоэффективность благодаря интеллектуальной визуализации измерений;
    - Две цветовые схемы интерфейса и индивидуальные пиктограммы для обозначения комнат и функций.

    • InSideControl на реальном объекте Применяя централизованный контроль над функциями дома при помощи многофункциональных выключателей, а также используя возможность дистанционного контроля и управления через смартфон с приложением InSideControl, жильцы чувствуют себя в безопасности и открывают безграничные возможности по созданию комфорта и рациональному использованию электроэнергии. InSideControl на реальном объекте
    • InSideControl - новый уровень комфорта InSideControl - модернизируйте KNX, переходя на новый уровень комфорта InSideControl - Upgrade KNX to the next Comfort Level

    Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!