Унікальна концепція екологічності дозволяє ЦОД очолити роботу з досягнення цілей сталого розвитку
- Зростання попиту на цифрові технології та посилення вимог з боку ключових зацікавлених сторін формують потребу в стандартизованій звітності про вплив на довкілля для центрів обробки даних
- У своїй концепції Schneider Electric пропонує 5 ключових сфер, над якими треба працювати за 23 ключовими показниками в категоріях «Початківець», «Просунутий учасник» і «Лідер ринку»
Компанія Schneider Electric™, світовий лідер у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації, а також найбільш екологічно стійка корпорація у світі 2021 року за рейтингом Corporate Knights, випустила всеосяжну нову концепцію для екологічно стійких центрів обробки даних. Ця концепція, яка є першою в галузі, пропонує п’ять ключових сфер екологічного впливу, які включають основні показники для операторів центрів обробки даних на різних етапах їхньої роботи з досягнення екологічної стійкості. Використовуючи цю концепцію, оператори можуть зменшити вплив центрів обробки даних на довкілля.
Центри обробки даних є ключовою інфраструктурою сучасного цифрового світу. Але вони також створюють до двох відсотків світових викидів вуглецю, що еквівалентно викидам усього авіатранспорту. Щоб відреагувати на збільшення пропускної здатності цифрових комунікацій та зростання попиту на електроенергію в ІТ-секторі, цій галузі потрібен цілісний та стандартизований підхід до екологічності.
Виконавчий віцепрезидент підрозділу Secure Power компанії Schneider Electric Панкадж Шарма прокоментував це так: «Звітування з питань екологічної стійкості стає дедалі більш важливим для багатьох операторів центрів обробки даних. Однак цій галузі бракує стандартизованого підходу до впровадження, вимірювання та звітування щодо впливу на довкілля. Schneider Electric розробила цілісну концепцію зі стандартизованими показниками, щоб зорієнтувати операторів і галузь загалом. За допомогою цієї концепції ми прагнемо вдосконалити аналіз з опорою на стандарти та просуватися до екологічності, щоб зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь».
«Галузь центрів обробки даних досягла значного просування в підвищенні енергоефективності. Проте, оскільки попит на цифрові послуги зростає, оператори повинні й надалі відігравати провідну роль у довгострокових і ширших ініціативах з екологічної стійкості, — сказав Роб Бразерс, віцепрезидент і керівник програми для центрів обробки даних та послуг підтримки компанії IDC, — неможливо впливати на те, чого ти не вимірюєш, тому компанії повинні визначити чіткі та послідовні показники, які би враховували не тільки ефективні технології, але й споживання (або можливе знищення) таких природних ресурсів, як вода, земля та біорізноманіття».
Дедалі більший тиск із боку інвесторів, регуляторів, акціонерів, клієнтів і співробітників також викликає потребу в покращенні звітування про вплив на довкілля в діяльності центрів обробки даних. Однак багатьом операторам центрів обробки даних бракує досвіду у питаннях екологічності, і вони стикаються з непростим завданням визначити, які саме показники слід відстежувати та які стратегії застосовувати. Концепція Schneider Electric була розроблена її Дослідницьким центром управління електроенергією з використанням досвіду експертів із питань довкілля, соціальної політики та корпоративного управління, консультантів із питань екологічної стійкості, дослідників із центрів обробки даних і архітекторів рішень для центрів обробки даних, щоб звільнити роботу з вимірювання та звітності від припущень. Створений у 2002 році, Дослідницький центр управління електроенергією вже розробив понад 200 універсальних технічних документів та інструментів компромісу, які безкоштовно надаються підприємствам галузі.
Екологічні показники ЦОД визначають розвиток екологічної стратегії
Відстеження стандартизованих екологічних показників та звітування щодо них допомагає покращити внутрішню узгодженість дій команди та робить її роботу прозорішою для зовнішніх зацікавлених сторін, включно з клієнтами й регуляторами. Впровадження цієї концепції також дає змогу операторам центрів обробки даних:
- Усунути проблему добору достатньо впливових показників для відстеження;
- Поліпшити контакт та узгодженість дій із власними підрозділами при роботі з досягнення екологічності;
- Використовувати отримані дані для вдосконалення своєї діяльності;
- Забезпечити регулярне й систематичне звітування для зовнішніх зацікавлених сторін (інвесторів, регуляторів, потенційних працівників тощо);
- Стандартизувати аналіз з опорою на стандарти серед підприємств галузі по всьому світу.
Schneider Electric співпрацює з провідними компаніями в галузі інформаційних технологій та надавачами послуг колокації при проєктуванні, будівництві, експлуатації та обслуговуванні об’єктів. Це єдиний цифровий партнер, який пропонує рішення одночасно для таких елементів підприємства, як енергетика, будівництво, ІТ та екологічність.
Щоб дізнатися більше про цю концепцію та забезпечити екологічно стійке зростання вашої компанії, завантажте просто сьогодні «Guide to Sustainability Metrics for Data Centers» (Посібник із показників екологічної стійкості для центрів обробки даних).
Вкладені файли
-
Унікальна концепція екологічності дозволяє ЦОД очолити роботу з досягнення цілей сталого розвитку
PDF, документ29/01/2023Переглянути матеріал
Прийняття платформи сертифікації блокчейнів Wiztrusts
З метою забезпечення безпеки передачі даних з 2 жовтня 2019 року Schneider Electric сертифікує свій вміст на Wiztrust. Ви можете перевірити справжність на сайті Wiztrust.com для корпоративних комунікацій.