Новий ЦОД швидко та якісно з комплексним рішенням Easy Modular Data Center All-in-One від Schneider Electric.
Ukraine
06/08/2022
- Нове стандартизоване та попередньо протестоване рішення Easy Prefabricated забезпечує скорочення часу виробництва і пришвидшення розгортання із доставкою всього за 12 тижнів.
- Модульні конструкції забезпечують більш надійну та передбачувану загальну вартість володіння, коштуючи приблизно на 15% менше, ніж традиційні пропозиції ЦОД.
- Попередньо спроєктоване рішення та підхід "від єдиного постачальника" також знижує ризики, оскільки ланцюжок постачання Schneider Electric забезпечує ефективність виробництва та доставки.
Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в області енергоменеджменту та автоматизації, оголошує про запуск свого нового комплексного рішення Easy Modular Data Center All-in-One в Європі.
Пропонуються в 4 стандартизованих конструкціях із додатковими опціями конфігурації, центри обробки даних Easy Modular "все-в-одному" Schneider Electric поєднують системи електроживлення, охолодження та ІТ-обладнання в єдине попередньо налаштоване рішення та забезпечують виняткову цінність для підприємств та ІТ організацій, які хочуть реалізувати стратегію Edge-обчислень. Новий асортимент готових центрів обробки даних відповідає вимогам замовника у разі підвищення передбачуваності, зниження сукупної вартості володіння та підвищення швидкості розгортання.
Серія Easy Modular Data Center All-in-One розширює пропозицію модульних центрів обробки даних Schneider Electric і ґрунтується на базі продуктів для фізичної інфраструктури серії Easy. Комплектація усіх чотирьох моделей включає ІТ-шафи Easy Rack, вимірювальні стійкові блоки розподілу живлення Easy PDU та джерела безперебійного живлення Easy UPS, що охолоджуються за допомогою наденергоефективних систем охолодження InRow DX та доповнюється покращеним віддаленим моніторингом, керуванням та підтримкою обслуговування за допомогою програмного забезпечення EcoStruxure™ IT Expert та DCIM від Schneider Electric.
Завдяки новим вже розробленим конструкціям, Schneider Electric може оптимізувати процес проєктування та введення в експлуатацію, усуваючи попередню інженерну роботу, і відповідати
вимогливим термінам, надаючи високоякісне стандартизоване рішення з доставкою всього за 16 тижнів. Конструкції Easy Modular Data Center All-in-One варіюються від 5 до 14 стійок,
забезпечують щільність потужності від 27 кВт до 94 кВт і,
залежно від середовища клієнта, можуть бути виконані в контейнері ISO 20 футів або ISO 40 футів, або як контейнерний модуль 25 футів або 45 футів.
Переваги рішення включають:
- Краще прогнозування: на основі стандартизованого проєктування і заводських процесів виробництва, моноблоки Easy Modular Data Center All-in-One попередньо розроблені, зібрані та перевірені у заводських умовах, ще до відвантаження.
- Підвищена швидкість розгортання: В основу Easy Modular Data Center All-in-One покладено концепцію "Комерційно готового обладнання" ("COTS"). Усі модулі готові до встановлення, що скорочує етапи планування, будівництва та реалізації та прискорює час від "концепції до введення в експлуатацію".
- Зменшена вартість: Комплексні рішення Easy Modular Data Center All-One — це, в середньому, на 15% дешевше, ніж пропозиція еквівалентного ЦОД, і мають життєвий цикл до 30 років.
- Проста установка: Стандартизований підхід скорочує витрати на оплату праці та оптимізує витрати на оренду, надаючи клієнтам перевагу відкладення розгортання, доки не буде потреби у збільшенні потужності.
- Сталий розвиток: Easy Modular Data Centers виготовляються з використанням найбільш екологічних методів виробництва. Вони відповідають вимогам RoHS і REACh, включають екологічні профілі продукту (PEP) та оснащені функціями, які оптимізують енергозбереження та мають менший вплив на навколишнє середовище.
"Сьогодні оператори центрів обробки даних як в Україні, так по всьому світі, вимагають готових і модульних рішень, які можуть відповідати вимогливим часовим рамкам і забезпечувати передбачуваність витрат і продуктивності", — зазначає Володимир Дохленко, директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Україні. "Завдяки попередній розробці та тестуванню нового рішення Easy Prefab на рівні виробництва, ми можемо допомогти клієнтам підвищити надійність і зменшити ризики, гарантуючи, що вони отримають переваги від коротших термінів виконання робіт та нижчої загальної вартості володіння".
Пов'язані представники
Вкладені файли
-
Новий ЦОД швидко та якісно з комплексним рішенням Easy Modular Data Center All-in-One від Schneider Electric
PDF, документ22/12/2022Переглянути матеріал
Контактна особа для преси

Global PR Central Team
global.pr@se.com
Прийняття платформи сертифікації блокчейнів Wiztrusts
З метою забезпечення безпеки передачі даних з 2 жовтня 2019 року Schneider Electric сертифікує свій вміст на Wiztrust. Ви можете перевірити справжність на сайті Wiztrust.com для корпоративних комунікацій.