Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the ACE917?

Product Line
LPCT
ACE917

Environment
Testing

Resolution
The ACE917 is an adapter that is used to test the protection chain using as standard injection box, when the SEPAM relay is connected to LPCT APS_SENSORS.
Attached is the manual for the ACE917

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
LPCT type current sensors.pdf [182.81 KB]