Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Couldn't find parameter "tbs"

Issue:
What is parameter tbs?

Product Line:
ATS46

Environment:
tbs
Cause:
n/a

Resolution:
This parameter is only accessible on level 3 mode ( please verify the dip switch positions behind the display ). You can also verify if it's not an ATV-16 display module, in the level 3 it's configuration parameters and it's not possible to modify it if the motor is running. The last solution is some problems on the dipswitch and you can test with another display module.