Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the PID blocks in Unity Pro/EcoStruxure Control Expert have a setting for ON - OFF control?

Issue:
On-OFF control for PID function block in Unity Pro/EcoStruxure Control Expert


Product Line:
Unity Pro, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
No.  The PID blocks in Unity Pro does not have a setting for ON - OFF control. For ON-OFF control, the output of the PID block can be connected to the input of a PWM function block.