Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many is the max value (peak) intensity of current on a ATV38C10N4 when I supply the ATV WITHOUT Motor connected?

Goals and Symptoms

How many is the max value (peak) intensity of current on a ATV38C10N4 when I supply the ATV WITHOUT Motor connected?

Facts and Changes

ATV38C10N4
courant peak max

Causes and Fixes

la valeur peak du courant de ligne à la mise sous tension du produit sans moteur est environs = 340A .
voir les relevés en fichier attaché:

Attachments

(Removed File URL: 159699_40EA/ATV38_courant_de_demarrage.zip)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/e56cc7d792ddaf4985256e40004f43e5/fl_block_5/0.13D2?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL159699 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altivar 38

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV38_courant_de_demarrage.zip [11.41 KB]