Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Voltage Insulation for the Optical Isolation on the RS-485 port

Product Line
Powerlogic and ION meters

Environment
Powerlogic
ION


Resolution
The withstand insulation test voltage for optical isolation for the meters are:

6200: 4330 Vrms
73xx: 4330 Vrms
75xx/76xx: 3750 Vrms
7700: 2500 Vrms
8500/8400/8300: 5303 Vrms
8600: 3750 Vrms
8800: 3750 Vrms