Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I use R_TRIG, F_TRIG, TRIGGER, TON, TOFF, and TP function blocks in Section 0 of a Unity / Quantum HotStandby system?

Issue:
R_TRIG, F_TRIG, TRIGGER, TON, TOFF, and TP function blocks usage in first PLC section


Product Line:
Quantum HSBY


Resolution:
No. R_TRIG, F_TRIG, TRIGGER, TON, TOFF, and TP function blocks cannot be used in Section 0 (First PLC section) of a HSBY system because their use can lead to unintended changes in state at switchover. Section 0 is the only section solved by a Standby System and is updated at the end of scan by the Primary.