Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the size of the PM8000's FTP site?
Issue:
What is the size of the PM8000's FTP site?

Product Line:
PM8000 series meters

Environment:
PM8000 FTP site memory

Cause
Unable to find the size of the FTP site memory

Resolution:
The FTP site for a PM8000 meter is approximately 350 MB in size.  This includes the directories for webpages, Comtrade, and IEC61850 files. The default webpages weigh in at around 5 MB. These can be removed to free up more FTP space, if required for custom web pages.