Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Altivar 320 Variable speed Drive: Autotuning Status Resets to "Not Done" After Power Loss (Why?)
On Altivar Process and Altivar Machine products, the auto-tuning state goes always to "not done" when the drive is switched off. But motor data measured by previous auto-tuning are stored in the drive, so no need to worry. ATV keeps the tuned motor data until new autotuning or manual modification of motor data is done.