Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric lance Schneider Charge Pro, la borne de recharge pour les copropriétés

Rueil-Malmaison, France

10/04/2025

Télécharger le PDF
  • Une solution ouverte, à l’installation simple et rapide, qui embarque les processus de refacturation
  • Une borne qui assure la complétude l’offre de Schneider Electric en matière de bornes de recharges de véhicules électriques
  • Un panorama d’offres qui permet de développer la mobilité électrique partout et pour tous

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, vient de lancer en France Schneider Charge Pro. Il s’agit d’une solution de charge de véhicules électriques (VE) robuste et économe en énergie, visant à accélérer l’adoption des VE dans les logements collectifs ou les véhicules professionnels à domicile.

Dans un contexte réglementaire français (loi LOM et ZFE notamment) qui impose des améliorations des installations de charge pour véhicules électriques (EV), Schneider Charge Pro vise à lever les principaux obstacles à la croissance sur un marché complexe et fragmenté en s’imposant comme une solution d’e-mobilité complète et abordable.

Installer, recharger et facturer

Plus qu’une simple station de charge, Schneider Charge Pro s’inscrit dans une solution clé en main, entièrement intégrée, qui simplifie l’expérience de recharge du début à la fin. Les opérateurs de points de charge (CPO) et propriétaires de bâtiments peuvent ainsi mettre en place de nouvelles installations de charge pour véhicules électriques ou moderniser leurs installations existantes en toute simplicité. Quant aux installateurs, ils bénéficient d’un processus de mise en œuvre facile et fluide. Après une installation et une mise en service sur site bouclée en 15 mn, la supervision à distance se fait via une application tierce ou le logiciel Schneider Electric : Ecostruxure Charging Expert.

Schneider Charge Pro a été conçue pour permettre un accès rapide et fiable à la recharge de tous les véhicules électriques en même temps qu’un suivi précis des consommations. Cette solution a été pensée d’abord pour les logements collectifs ou les copropriétés, ainsi pour que pour les véhicules professionnels à domicile.

Recharge. Elle permet de superviser et gérer les charges électriques en temps réel afin de pouvoir recharger de nombreux véhicules électriques sans surcharge ni coupure d’alimentation dans le bâtiment.

Facturation. Elle s’accompagne d’un logiciel système ouvert qui suit efficacement les temps de charge, ce qui simplifie le processus de facturation des différents utilisateurs dans une copropriété ou le remboursement des employés qui rechargent chez eux des véhicules électriques.

Dans un marché en pleine mutation, Schneider Electric s’impose comme le leader de la transition énergétique, » affirme Romain Flattet, VP Channel & Power Products chez Schneider Electric France. « Avec Schneider Charge Pro, nous capitalisons sur notre savoir-faire en gestion de l’énergie pour proposer une solution de recharge ouverte, accessible et ultra-performante. Objectif : simplifier l’électrification des flottes pour les pros — exploitants, gestionnaires de bâtiments, électriciens ou habitats collectifs. On facilite la conformité aux normes françaises tout en accélérant le passage aux mobilités durables. »

Opter pour l’électrique

Schneider Electric a développé des offres complémentaires, qui prennent place dans toutes les situations de recharge, avec des solutions robustes, simples à mettre en œuvre et à utiliser, qui répondent aux besoins de l’installateur, de l’exploitant comme de l’utilisateur. Comme toujours, pour répondre aux enjeux actuels et futurs, elles sont interopérables tout en s’intégrant parfaitement dans la gestion énergétique des bâtiments.

Chacune a été ingénieusement bâtie autour d’une borne physique, complétée de logiciels et de services, notamment de maintenance, ainsi que de moyens d’installation et de mise en service.

Grâce à ces offres complètes, les acteurs de ce nouveau marché ont accès à des technologies de pointe, leur permettant de rester compétitifs et innovants.

« L’électrification de la mobilité est pour nous une évidence, en particulier pour les flottes » souligne Laurent Bataille, Président de Schneider Electric France. « C’est un levier essentiel dans la course à la décarbonation de notre économie. Notre volonté est d’apporter notre expertise de la maîtrise de l’énergie dans le développement des infrastructures de charge, qui jouent un rôle essentiel dans l’adoption de la mobilité électrique.»

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :