FAQs durchsuchen
Welche Schutzart hat der Leistungsteil des Frequenzumrichters ATV930 bei der Verwendung eines Durchsteckrahmens ?
Wird der Freqeunzumrichter ATV930, wie in der Abbildung zu sehen, mit einem Durchsteckrahmen montiert,
dann befindet sich der Leistungsteil außerhalb des Schaltschranks und hat dort je nach Gerätegröße die folgende Schutzart:
- Baugröße 1 bis 5: IP55
- Baugröße 6 : IP4X
- Baugröße7 : IP54
Eine Information zu den Baugrößen der ATV930 Frequenzumrichter finden Sie im Anhang.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: