FAQs durchsuchen
Was ist bei der Fehlermeldung zu beachten, die möglicherweise beim Verbindungsaufbau von der Software SoMove zu einer Profinetkarte des Altivar Prozess oder des ATV340 auftritt?
In den Firmwareversionen (ab dem Jahr 2021) wurde ein zusätzlicher Schutz eingebaut.
Dadurch ist es nicht mehr möglich, sich direkt mit der Inbetriebnahme- Software SoMove und der Profinetkarte VW3A3627 zu verbinden.
Es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
"The DTM is not allowed to connect to the device over selected fieldbus. Use a different fieldbus or disable the access management for the selected fieldbus."
Damit die Verbindung wieder aufgebaut werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Über das Grafikdisplay:
- Aufrufen des Menüpunktes 6 (Kommunikation) --> 6.1 Kommunikationsparameter --> Profinet -->Dort den Punkt "Benutzeranmeldung (SECP)" -->"PNT Benutzer Auth. (SCPP)" auf "Nein" setzen.
2. Mittels Modbus Programmierkabel "TCSMCNAM3M002P" und der Software SoMove:
Änderung:
In allen neuen DTM Versionen (ATV600, ATV900, ATV340) hat sich die Einstellung in SoMove geändert was die Security betrifft.
Alt = connection restruction / disable,
Neu = connection / enable um sich über Profinet verbinden zu können.
In allen neuen DTM Versionen (ATV600, ATV900, ATV340) hat sich die Einstellung in SoMove geändert was die Security betrifft.
Alt = connection restruction / disable,
Neu = connection / enable um sich über Profinet verbinden zu können.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: