Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie sind die Hoch- und Auslauframpen beim ATV320 definiert ?

Die Hochlauframpe (ACC) und die Auslauframpe (DEC) beziehen sich auf die normale Betriebsfrequenz des Motors (Parameter FRS).

Diese normale Betriebsfrequenz findest du auf dem Typenschild des Motors. Bei IEC-Motoren sind das normalerweise 50 Hz und bei NEMA-Motoren 60 Hz.

Beispiel: Ein IEC-Motor mit einer normalen Betriebsfrequenz von 50 Hz (FRS=50 Hz) soll auf 100 Hz (HSP) in 10 Sekunden (ACC) hochlaufen.

Dafür wird eine Hochlauframpe (ACC) von 20 Sekunden benötigt. Die genaue Zeit, bis der Motor 100 Hz erreicht, muss eventuell an den Prozess angepasst werden.