Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Lizenzen für die Software EcoStruxure Operator Terminal Expert stehen ab der Version 4.x zur Verfügung?

Die folgenden Lizenztypen sind verfügbar:

Dauerhafte Lizenz (Permanent license)

Ermöglicht die dauerhafte Nutzung der Programmiersoftware (Buildtime) oder der Laufzeitanwendung (Runtime). Die Hauptversion der Programmiersoftware oder der Laufzeitanwendung muss mit der dauerhaften Lizenz übereinstimmen.

Abonnementlizenz (Subscription license)

Die Programmiersoftware (Buildtime) kann auf monatlicher oder jährlicher Basis genutzt werden.

Abonnementlizenzen können mit jeder Version der Bildschirmbearbeitungssoftware verwendet werden, solange sie innerhalb des Abonnementzeitraums liegt.

Das Ablaufdatum finden Sie in der Symbolleiste der Anwendung unter [About...].

Eine Übersicht der Lizenzen und den entsprechenden Bestellreferenzen finden Sie hier.