Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie hoch ist die maximale Anzahl von Modbus-TCP-Client- und Server-Verbindungen für die Modicon M241/M251 und M262?

Hier sind die maximalen Modbus-TCP-Client- und Server-Verbindungsgrenzen für die SPS-Steuerungen M241, M251 und M262 von Schneider Electric:

Modbus-TCP-Server (SPS fungiert als Server)

M241 / M251 / M262:

Diese Steuerungen unterstützen bis zu 16 gleichzeitige Modbus-TCP-Client-Verbindungen, wenn sie als Server fungieren.

Modbus-TCP-Client (SPS fungiert als Client)

M241 / M251 / M262 (L01, L10, M05, M15):

Diese Steuerungen können die Kommunikation mit bis zu 64 Modbus-TCP-Servern (64 Verbindungen) initiieren.

M262 (L20, M25, M35):

Diese Steuerungen können die Kommunikation mit bis zu 128 Modbus-TCP-Servern (128 Client-Verbindungen) initiieren.