Wie können wir Ihnen heute helfen?

Worin unterscheiden sich die Panel Sever (Gateways) PAS400, PAS600 und PAS800 grundsätzlich?

  • PAS400: Einstiegs‑Gateway für Funk‑PowerTag‑Geräte, Ethernet‑Modbus TCP, bis zu 20 Endgeräte, integrierter Webserver, 512 MB NAND.
  • PAS600: Gateway‑Server für Funk und Modbus RTU und Ethernet-Modbus TCP‑Geräte (keine Funkfeatures genannt), AC‑Versorgung bis 240 V.
  • PAS800: Advanced Gateway mit Funk, Modbus RTU, Ethernet-Modbus TCP, Datalogging (32 GB eMMC), Energy‑Server‑Funktionen.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: