Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum wird die Steuerung in Machine Expert über USB nicht erkannt, während die Verbindung über Ethernet funktioniert?

Prüfen Sie zunächst im Windows-Geräte-Manager, ob die Steuerung nach dem Anschließen per USB erkannt wird.

Wenn dort für das USB-Gerät der Fehlercode 43 angezeigt wird, liegt die Ursache häufig an einer veralteten Firmware der Steuerung.

Vorgehensweise:

  1. Öffnen Sie den Geräte-Manager.
  2. Überprüfen Sie, ob die Steuerung mit Fehler 43 angezeigt wird.
  3. Aktualisieren Sie die Firmware der Steuerung auf die aktuell verfügbare Version.
  4. Verbinden Sie die Steuerung anschließend erneut per USB.
  5. Testen Sie die Verbindung in Machine Expert.

Nach einem Firmware-Update wird die Steuerung in vielen Fällen wieder korrekt über USB erkannt.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: