Nutzen Sie die innovativen Funktaster von Schneider Electric, um Ihre Anwendungen smarter zu gestalten. Damit erreichen Sie eine einfache, aber intelligente Steuerung Ihrer individuellen Applikation, ohne aufwändig Kabel verlegen zu müssen.
Vorteile
Geringere Installationskosten und -zeit
Kein Verdrahtungsaufwand
Erhöhte Flexibilität und Mobilität rund um die Applikation
Permanente Verfügbarkeit
Keine Wartung, da keine Batterie
Jahrelange Erfahrung eines Marktführers
-
Der Anwender erzeugt dabei die benötigte elektrische Energie durch das Betätigen des standardmäßigen 22 mm Tasters (Sender) selbst. Ein elektrodynamischer Energiegenerator, der sich in der Sendereinheit befindet, wandelt die mechanische Energie des Drückens entsprechend um. Das heißt, das erzeugte Funksignal (2,4 GHz) wird nur im Falle der Betätigung per unverwechselbaren ID-Code übertragen, wodurch Ihre Steuerung besonders präzise wird.
-
Auf freiem Feld kann eine Distanz von bis zu 100 m überbrückt werden. Die Installation des Empfängers in einem Stahlgehäuse beziehungsweise in einem Schaltschrank reduziert die Reichweite allerdings auf 25 m. Durch die zusätzliche Verwendung einer externen Repeater-Antenne, die direkt am Empfänger angeschlossen wird, kann der mögliche Abstand sogar bis auf 300 m erhöht werden – auch bei geschlossenem Schaltschrank.
Produktauswahl direkt einsatzbare Funk-Kombipakete
Klicken Sie auf die verlinkten Produktbezeichnungen, um ein technisches Datenblatt zu erhalten.