Die hochwertigen, kompletten Potentiometer mit integriertem Widerstand aus den Baureihen Harmony XB4/XB5 vereinen Einfachheit mit höchster Genauigkeit. Ob zur Aufrüstung oder zum Neuaufbau Ihrer elektronischen Schaltung – nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drehregler und steigern Sie die Präzision Ihrer Maschine wie nie zuvor! Sollte Ihr bisheriges Gerät defekt sein, bekommen Sie bei uns schnell Ersatz.
Video-Montageanleitungen
-
Die hohe Robustheit und Leistungsstärke machen unsere Potentiometer, oder auch „Poti“ genannt, besonders dort empfehlenswert, wo neben einer automatisch geregelten Betriebsart ein Wechsel per Potentiometer auf eine manuelle Steuerung ermöglicht werden soll. Typische Einsatzbereiche für Potentiometer sind zum Beispiel Pumpenanwendungen oder Hallenlüftungen.
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Umrüstung einer elektronischen Applikation von einer starren Drehzahl oder einem starren Drehmoment auf eine Drehzahlregelung beziehungsweise eine Drehmomentregelung. Dabei werden die eingebauten Schütze durch einen Frequenzumrichter ersetzt. Nutzen Sie in solchen Fällen unsere hochwertigen Potentiometer zur Drehzahl- und Drehmoment-Einstellung des Frequenzumrichters.
Produktdaten Potentiometer
Klicken Sie auf die verlinkten Produktbezeichnungen, um ein technisches Datenblatt zu erhalten.