São Paulo, Fevereiro de 2022 – A Schneider Electric, líder na transformação digital e gerenciamento de automação de energia, anuncia o lançamento da nova geração de motores de partida da série TeSys Giga.
A reestruturação foi realizada com as mais recentes inovações digitais inteligentes para oferecer uma experiência mais simples, sustentável, segura e protegida para montadores de painéis, engenheirarias, integradores de sistemas, gerentes de instalações e fabricantes de máquinas com base comprovada, confiabilidade e alta durabilidade elétrica.
Com 56 patentes registradas, a série foi projetada para atender às necessidades de máquinas de processo, água e esgoto, metais, minerais e mineração, bem como várias indústrias de manufatura e processamento. Ela reduz o tempo de engenharia e a complexidade, enquanto melhora a confiabilidade da máquina e reduz os custos de manutenção, por meio de diversos benefícios e recursos exclusivos:
- Design modular: a configuração exclusiva permite fácil substituição de peças sobressalentes, melhorando a confiabilidade e a robustez em até 90% com integração e tempo de comissionamento até 50% mais rápidos;
- Tamanho compacto: design compacto com redução de tamanho de 40% para permitir um espaço ideal de instalação do gabinete;
- Autodiagnóstico: a manutenção pode ser obtida por meio do diagnóstico de desgaste do contato e detecção de sobretensão e sub tensão da bobina. Um método de cálculo exclusivo fornece um status mais preciso, reduzindo significativamente o tempo de inatividade e otimizando a operação do local com indicador de nível de desgaste dos jogos de contato, de falha interna e de status de abertura e fechamento do contator. Esse recurso maximiza significativamente a resiliência e o tempo de atividade para uma operação eficiente do site;
- Proteção e regulagem completa: as configurações iniciais garantem uma jornada segura ao cliente quando se trata de relé para proteção de sobrecarga, proteção contra falha de aterramento e de desequilíbrio de fase;
- QR codes: fornece documentos técnicos, guias técnicos em vídeo e proteções contra falsificação que melhoram a experiência do cliente;
- Altamente confiável e pronta para ambientes hostis: contatos auxiliares aprimorados (17V, 1mA, 10-8) que permitem maior confiabilidade em ambientes hostis e estão em conformidade com as aplicações de entrada PLC de alta densidade.
“Estamos orgulhosos de continuar oferecendo inovação digital revolucionária, atendendo às necessidades mais urgentes de nossos clientes”, diz Paulo Henrique Souza, diretor de Marketing da America do SUL da Schneider Electric. “Em um mundo como o de hoje, cheio de rápidas mudanças, é importante equipar a indústria com controle total sobre a segurança e confiabilidade das operações de missão crítica, com a capacidade de detectar e resolver falhas no ritmo”, diz.
“Além disso, queremos permitir um processo de fabricação simplificado e otimizado com soluções que sejam seguras, confiáveis e interoperáveis. Estamos muito satisfeitos que os fabricantes de máquinas e montadores de painéis podem agora maximizar a eficiência com integração mais rápida da máquina e integradores de sistema desfrutar de um serviço mais orientado para a solução”, conclui.
Sobre a Schneider Electric
O propósito da Schneider é empoderar todos para que obtenham os melhores resultados com nossa energia e nossos recursos, alavancando o progresso e a sustentabilidade. Chamamos isso de “Life Is On”.
Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência.
Conduzimos a transformação digital ao integrar tecnologias de processo e energia, conectividade de produtos na nuvem, controles, software e serviços, por todo o ciclo de vida do produto, propiciando um gerenciamento integrado de empresas, para casas, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias.
Somos as mais locais das companhias globais. Lutamos por padrões abertos e ecossistemas de parceria entusiasmados com nossa proposta significativa e inclusiva e nossos valores de empoderamento.
Informações sobre a Schneider Electric para a imprensa
RPMA Comunicação
schneider@agenciarma.com.br