Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como ler e escrever variaveis do tipo real no MPC6006 utilizando IHM HMISTU655/855
Nas configurações do Acess path do A1, na porta de comunicação, tipo de dado 4 bytes,  selecionar Motorola




No Vijeo Designer, na configuração do equipamento (modbus equipament) deverá ser selecionado a opção Word Alto primeiro na opção "ordem de Word Word duplo"



A variavel declarada na IHM deve ser declara como tipo de dado REAL e na configuração do campo de numerico, declarar como tipo FLOAT