Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual a referências dos módulos de contagem para o Modicon M218*?

Questão:

Qual a referência da interface de conexão para o Modicon M218 que permite utillização de módulos de expansão TM2?

Linha de Produto:

M218*

Resolução:

As referências são: TM200HSC206DT (conexão por borneira parafuso) ou TM200HSC206DF (conexão por borneira mola).

O Modicon M218 permite a utilização de até 3 módulos de contagem no mesmo controlador (6 entradas / 2 saídas).

* A linha M218 encontra-se obsoleta e fora de comercialização. Para modernização com as linhas atuais, nos consulte.