Como configurar o Altivar 212 para realizar paradas por inércia quando o comando é feito via borneira
Questão:
Como parar por inércia no comando via bornes do ATV212
Linha de Produto:
Inversores de frequência da linha ATV21 (descontinuada, substituída pelo ATV212)
Inversores de frequência da linha ATV212
Causa:
Orientação para configurar o ATV212 para parada roda livre na operação via borneira
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV212 e da máquina acionada.
Para realizar parada por inércia, com comando via borneira, o drive Altivar 212 deverão ter o seguintes parâmetros abaixo alterados:
F110 = 0 e F111 = 56
F110 - Seleção da função sempre ativa: seleção 2 - 0 = (Nenhuma Função)
Parada por inércia
O parâmetro padrão de fábrica realiza uma parada por desaceleração. Para realizar uma parada por inércia, uma função de borne “1(ST)” deve ser atribuída a um borne inativo utilizando a função de borne programável. Modifique o parâmetro em F110 = 0. Para realizar uma parada por inércia, desative o borne ST (OFF) quando parar o motor no estado descrito à esquerda. Neste momento, o controlador do inversor apaga-se (OFF). (Ver Imagem Anexo).
F111 - Seleção da entrada, borneira 1 (F).
56 = F+ST Combinação marcha avanço e colocação em espera - ON: Entrada simultânea por F e ST.
Para mais informações sobre o ATV212 : https://www.se.com/br/pt/product-range/60162-altivar-atv212/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat