Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Acendimento do Display nas Unidades Microlo

Questão:

Como funciona o acendimento do display nas unidades de disparo Micrologic de todos os disjuntores da Schneider Electric? O display acende sempre?

Linha de Produto:

Unidades de Disparo Micrologic (Disjuntores Compact NS, Masterpact NT/NW, ComPact NSX).

Ambiente:

Monitoramento de Corrente, Operação e Diagnóstico.


Resolução:

O acendimento do display nas unidades Micrologic depende fundamentalmente de dois fatores: a corrente de carga e a existência de uma alimentação auxiliar externa.

1. Acendimento por Autoalimentação (Condição Padrão)

A Micrologic é uma unidade de disparo com autoalimentação. A energia para o funcionamento básico do relé de proteção é gerada pelos sensores de corrente (bobinas) que monitoram a corrente nas fases do disjuntor.

  • Condição Mínima de Corrente: O display só acende por autoalimentação quando a corrente de carga que passa pelo disjuntor atinge um limiar mínimo.

    • Para todas as gamas de disjuntores da Schneider Electric, o display acende quando a corrente atinge 20% da corrente nominal do disjuntor.

  • Abaixo de 20%: Se a corrente for inferior a 20% de In , o display permanece apagado.

Se o usuário desejar que o display permaneça aceso continuamente, independentemente da corrente de carga, ou se necessitar que funções complementares funcionem, é preciso fornecer uma alimentação externa:

  • Tensão Auxiliar: Aplica-se uma tensão auxiliar de 24 Vdc nos bornes designados para essa função (geralmente F1 (–) e F2 (+)). Consulte o manual de cada produto para mais detalhes.

  • Funções Complementares: Esta alimentação é obrigatória para o funcionamento de módulos adicionais que consomem mais energia e não podem depender da autoalimentação.

    • Exemplos: Módulos de comunicação (para redes Modbus/Ethernet) e o display remoto FDM121.

Em resumo:

O display das unidades Micrologic não acende em todos os disjuntores e nem em todos os momentos. Ele requer uma corrente de carga de no mínimo 20% de In, ou a aplicação de uma fonte auxiliar de 24 Vdc para acendimento contínuo.