Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como melhorar a precisão de parada do ATV12

Questão:
Como melhorar a parada do motor com o ATV12

Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 12 - ATV12

Causa:
Orientar o usuário sobre como otimizar a operação de parada do motor com o ATV12

Resolução:

Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.

Ajustar (Menu- / Submenu- / parâmetro = valor ajustado) :

  • ConF / FULL / FUn- / rPt- / brA = dYnA (permite a parada mais rápida possível sem uso de resistência de frenagem)
  • ConF / FULL / drC- / Dados de placa do motor : bFr=FrS=Frequência (Hz), UnS=Tensão (V), nCr=Corrente (A), nSP=Rotação (rpm), CoS=cosphi (se não disponível manter o ajuste de fábrica)
  • ConF / FULL / drC- / Ctt = PErF (modo controle vetorial)
  • ConF / FULL / drC- / tUn = YES, após alguns segundos indica dOnE automaticamente (autorregulagem após ajuste dos dados de placa do motor, o motor deve estar parado e conectado diretamente ao inversor)

Caso não saiba se o inversor teve seus ajustes (parâmetros) alterados, ou esteja mudando a sua utilização (aplicação), considere retornar primeiro às configurações de fábrica :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA274757/

Para download do manual completo do Altivar 12 em português :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279300/
Veja pág. 103 em diante, listagem de todos os parâmetros em ordem alfabética para facilitar a consulta ao manual.

O ATV12 não permite uso de resistência de frenagem, caso necessário utilize a linha ATV320, consulte :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA310522/
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327888/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat