Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como funciona o contato auxiliar de alarme SDE do NSX com acionamento motorizado

Questão:

Como funciona o contato de alarme SDE nos disjuntores ComPact NSX com acionamento motorizado e em quais situações ele opera?

Linha de Produto:

Disjuntores de Baixa Tensão ComPact NSX, Blocos de Contato Auxiliar e de Alarme (Ref. 29450).

Ambiente:

Monitoramento de status do disjuntor, Sistemas de Automação (SCADA/CLP) e Diagnóstico de Falhas.

Causa:

Dúvidas sobre o funcionamento do contato SDE, que sinaliza que o disjuntor abriu devido a uma condição de falha (proteção).

Resolução:

1. Definição e Posição do Contato SDE

O contato SDE (Signal of Electrical Trip) é um contato auxiliar de alarme que é acionado somente quando o disjuntor abre devido a uma atuação de sua unidade de proteção (por sobrecarga, curto-circuito, ou falha de isolamento, se aplicável).

  • Instalação: O funcionamento é determinado pela posição em que se coloca o bloco de contato (Ref. 29450) dentro do disjuntor.

  • Tipo de Contato: É um contato reversor (muda de estado) com a seguinte configuração:

    • 1 - 2: Contato NF (Normalmente Fechado).

    • 1 - 4: Contato NA (Normalmente Aberto).

2. Funcionamento do Contato SDE (Referência ao 1-4 NA)

O SDE é um contato de Alarme. Ele sinaliza uma condição de TRIP por proteção. Na maioria das situações normais de abertura e fechamento, ele permanece aberto.

Condição Operacional do DisjuntorPosição da Unidade (Mecanismo)Estado do Contato SDE (1-4)
Aberto (Manual ou Motorizado)OPENAberto
Fechado (Manual ou Motorizado)CLOSEDAberto
Fechado $\rightarrow$ Ocorre uma FalhaTRIP (Disparo)Fechado

Exemplos Detalhados (Disjuntor de Acionamento Motorizado):

EtapaAção no DisjuntorPosição FinalEstado do Contato SDE (1-4)
ADisjuntor AbertoOPENAberto
BDisjuntor FechadoCLOSEDAberto
CDisjuntor Aberto (comando normal)OPENAberto
DDisjuntor FechadoCLOSEDAberto
EDisjuntor Fechado $\rightarrow$ Ocorre Sobrecarga ou Curto-Circuito $\rightarrow$ Disjuntor abre para TRIPTRIPFechado (Sinaliza a Falha)

3. Rearme (Reset) do Contato SDE

O SDE só é rearma (retorna à posição "Aberto") quando o disjuntor é rearmado após a condição de trip.

EtapaAção de RearmePosição FinalEstado do Contato SDE (1-4)
FDisjuntor em TRIP $\rightarrow$ Colocar o seletor em MAN $\rightarrow$ Carregar molas manualmente $\rightarrow$ Acionar botão Abrir $\rightarrow$ Disjuntor RearmaOPENAberto (O rearme desativa o alarme SDE)

Conclusão:

O contato SDE serve para informar ao sistema de controle que a interrupção de energia foi causada por uma falha no circuito elétrico (e não por um comando de abertura normal), sendo um indicador vital de diagnóstico.