Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como conectar mais de um motor na saída de um inversor de frequência

Questão:
É possível conectar mais de um motor na saída de um inversor de frequência?

Linha de Produto:
Todas as linhas de inversores da Schneider

Causa:
Dúvidas sobre uso de mais de um motor com um inversor, quais os cuidados e ajustes a serem feitos

Resolução:
1) É possível conectar mais de um motor na saída de um inversor de frequência, porém deve-se utilizar dispositivos de proteção térmica individuais para cada motor nesse tipo de aplicação.
2) O inversor de frequência deve ser dimensionado para suportar a potência nominal de todos os motores ligados simultaneamente.
3) Verificar se a corrente nominal e em sobrecorrente de 60s é suportado pelo inversor (indicação de catálogo e manual de instalação ou do usuário do inversor). Considere uma folga nessas correntes do inversor em relação aos motores, sugestão 10% ou mais
4) No ajuste dos dados do motor no inversor, considere a soma da potência nominais dos motores e a soma das correntes nominais dos motores (conforme dados de placa dos motores).
5) Prefira o ajuste pelo cos phi (ou FP - Fator de Potência) de placa do motor no caso de motores iguais, e se o inversor tiver esse tipo de parâmetro (substituindo a informação de potência do motor).
6) Ajuste o tipo de controle do motor para escalar (para aplicações de torque constante ou elevado somente na partida) ou curva quadrática (para bombas e ventiladores).
7) Veja o limite de comprimento de cabo do inversor ao motor que o inversor suporta sem filtro de saída, conforme o tipo de cabo blindado ou não blindado.
8) A distância de cabo suportável pelo inversor deve considerar a somatória de todos os lances de cabo para cada motor, Distância sem filtro de saída, ou os limites de distância do filtro (indicado na folha de dados. ou catálogo).
9) Para diminuição da distância total considere levar um lance de cabo até próximo aos motores, e a partir daí fazer a derivação para cada relé térmico e motor.
10) Avalie o custo-benefício de usar mais de um inversor para ter menos motores em paralelo por inversor, dessa forma tendo a segurança de uma redundância em caso de falha do inversor, além da distância total de cabos menor
11) Caso necessário, ajuste a frequência de chaveamento do inversor no mínimo, por exemplo na ocorrência de falha de curto-circuito na partida dos motores.

Associação de motores em paralelo com inversores

Para seleção do inversor, consulte :
ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA310522/
ATV340 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA382595/
ATV630 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280937/
ATV930 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA285399/